I 3 articoli più letti nel 2022 sull’automazione industriale

n

Categoria: News

Pubblicazione: 28 Dic, 2022

Tempo di lettura: 5 minuti

Nel corso dell’anno Murrelektronik ha affrontato, in questo blog, numerosi argomenti che riguardano il mondo dell’automazione industriale.

Abbiamo voluto stilare una classifica dei 3 articoli più letti durante questo 2022 per mostrare e comprendere quali sono state le tematiche di maggior interesse.
Nonché capire quali argomenti ricercano gli utenti/le aziende per implementare la digitalizzazione industriale.

Qui la classifica dei tre articoli più letti nel 2022:

  1. Sistema modulare 100% decentralizzato Vario-X: di cosa si tratta e a cosa serve nell’automazione
  2. Cosa succede se si integra il monitoraggio intelligente di energia con l’alimentatore
  3. La supervisione e l’accesso al sistema industriale da remoto
I 3 articoli più letti nel 2022 sull’automazione industriale

Sistema modulare 100% decentralizzato Vario-X: di cosa si tratta e a cosa serve nell’automazione

Il sistema modulare 100% decentralizzato Vario-X è la novità presentata quest’anno da Murrelektronik in occasione di SPS Italia 2022.

Questa new entry ha riscosso grande interesse da parte del pubblico, sia in occasione della fiera sia in riferimento al blog grazie al fatto che Vario-X è la prima piattaforma di automazione completamente decentralizzata.

In particolare, questa soluzione è in grado di collegare i dispositivi a bordo macchina – senza la necessità dell’armadio elettrico.

Nei sistemi di azionamento, l’integrazione di Vario-X permette un notevole risparmio, sia in termini economici che di tempo riguardo all’installazione, l’operatività e la manutenzione.

→ Scopri di più nell’articolo dedicato: clicca qui!

Cosa succede se si integra il monitoraggio intelligente di energia con l’alimentatore

Murrelektronik ha scelto l’argomento monitoraggio intelligente e alimentazione efficiente poiché l’ambito dell’energia e l’attuale scenario stanno avendo un forte impatto nel comparto industriale.

L’alimentazione efficiente e affidabile delle macchine diventa pertanto un requisito fondamentale. Murrelektronik offre un dispositivo che combina il monitoraggio con fusibile elettronico MICO e l’alimentazione con Emparro.

Murrelektronik ha messo a punto la seguente formula:

(Alimentatore + fusibile elettronico + IO-Link) = Emparro67 Hybrid

Emparro 67 Hybrid è il risultato nato dalla fusione di due canali di protezione elettronica MICO, l’alimentatore Emparro e la connettività IO-Link.

Questo sistema consente il monitoraggio della corrente e la protezione dei dispositivi durante il funzionamento con l’obiettivo di minimizzare guasti e fermi macchina.
→ Scopri di più nell’articolo dedicato: clicca qui!

La supervisione e l’accesso al sistema industriale da remoto

La supervisione e l’accesso al sistema industriale da remoto ha assunto un’importanza fondamentale per l’industria 4.0 poiché permette di gestire e controllare lo stato del sistema in tempo reale da qualunque posizione.

Murrelektronik ha voluto sottolineare l’importanza di predisporre un networking globale di macchine e linee produttive che sia coerente lungo tutto il percorso, dal livello del sensore fino al cloud.

Lo scopo dell’accesso remoto ai sistemi di automazione è quello di poter visualizzare i dati di funzionamento dell’impianto attraverso un modello standard.
Murrelektronik mostra come sia possibile accedere in modalità remota utilizzando il sistema a bus di campo Cube67.

→ Scopri di più nell’articolo dedicato: clicca qui!

In conclusione, azionamento, alimentazione e accesso ai dati sono risultate le tre tematiche più lette nel corso di quest’anno.
Da questa breve analisi si può evincere che molte fra le aziende che compongono il tessuto industriale nazionale hanno la piena consapevolezza che la digitalizzazione è un percorso che va affrontato con nuove competenze e tecnologia di ultima generazione. Ciò viene confermato dall’apprezzamento di nuovi prodotti come Vario-X.

Continua a seguirci nel nuovo anno per seguire le novità tecnologiche dal mondo Murrelektronik.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno e produttivo 2023!

Articoli della stessa categoria

50 anni di Murrelektronik: un traguardo di innovazione e successo

L’11 aprile 2025 Murrelektronik ha celebrato i suoi primi cinquant’anni di attività: un anniversario speciale per l’azienda, che ha segnato mezzo secolo di crescita, trasformazione e impegno costante nel mondo dell’automazione industriale. Una tappa importante, non...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik