BI-MU 2024 Milano: dal 9 al 12 ottobre 2024 arriva la fiera internazionale dell’innovazione
Dal 9 al 12 ottobre gli occhi dell’industria manifatturiera sono puntati su Fieramilano-Rho, dove ha luogo BI-MU Milano 2024.
Giunto alla 34esima edizione, BI-MU Milano 2024 è l’appuntamento biennale per eccellenza dedicato alle macchine utensili ad asportazione e deformazione, robotica, automazione, digital & additive manufacturing, nonché tecnologie ausiliarie e abilitanti.
Scopriamo qualcosa in più su questa fiera.
Le 8 aree tematiche di BI-MU Milano 2024
BI-MU 2024 propone una panoramica completa del settore manifatturiero attraverso otto aree tematiche. Nata come manifestazione pensata per le macchine utensili, la fiera BI-MU ha saputo evolversi nel tempo senza snaturare la propria essenza.
Quest’anno, accanto ai sistemi di produzione e alle macchine utensili, argomenti principali della manifestazione, troviamo questi temi:
- Robot
- Additive Manufacturing
- Digital
- Metrologia
- Sistemi per la trasmissione di potenza
- Trattamenti termici di superficie
- Compositi
- Consulenza
Parallelamente, propone anche un approfondimento culturale tematico – BI-MUpiù – ricco di incontri, tavole rotonde e approfondimenti ad opera di organizzatori, partner ed espositori.
A tutto questo si aggiunge l’aspetto education con il progetto UCIMU Academy.
BI-MU 2024, infatti, vuole avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro sia attraverso iniziative dedicate agli studenti, sia come luogo di incontro tra le aziende e i giovani.
Ma approfondiamo meglio le aree tematiche.
1. RobotHeart: l’area tematica dedicata alla robotica
RobotHeart è l’area espositiva di BI-MU 2024 focalizzata sulla robotica industriale, patrocinata da SIRI – Associazione Italiana di Robotica e Automazione.
Le applicazioni presentate a RobotHeart possono essere applicate in tutti i settori manifatturieri: dall’elettronica all’automotive, dal biomedicale alla cosmetica, dalla meccanica alle macchine utensili, dal food & beverage al farmaceutico, dalla logistica al packaging.
I protagonisti indiscussi qui sono:
- i costruttori
- i System Integrator – sia italiani che internazionali
- le start-up
- le università
- i rappresentanti del mondo accademico e della ricerca
2. piùAdditive: la sezione espositiva dell’Additive Manufacturing
Patrocinata da AITA – Associazione Italiana Tecnologie Additive – piùAdditive è l’area tematica dedicata al mondo della manifattura additiva.
Qui, sono presenti i prodotti, i macchinari e i software per la produzione con tecnologie additive, ma anche le soluzioni per il collaudo e per il post processing.
All’interno della sezione piùAdditive è possibile incontrare:
- produttori
- distributori
- centri di servizio
- utilizzatori
- start-up
- università
- centri di ricerca
3. BI-MU 2024 Digital: il settore centrato sul mondo digitale
BI-MU 2024 Digital è il settore espositivo dedicato alle tecnologie digitali.
In particolare, è possibile entrare in contatto con tecnologie per la connettività, software per la gestione e la sicurezza dei dati, ma anche con proposte di sensoristica e sistemi autoadattativi.
Inoltre, vi è l’opportunità di entrare in contatto con risorse per la digitalizzazione delle fabbriche, ma pure servizi data driven, soluzioni digital twin, sistemi per manutenzione predittiva e assistenza da remoto.
In aggiunta, la sezione BI-MU Digital propone altresì delle risposte per l’abilitazione di produzioni sostenibili in pieno rispetto degli standard ESG e del green manufacturing.
A chi si rivolge quest’area?
- ai principali player del mondo ICT
- agli sviluppatori
- agli analisti
- agli esperti di Cybersecurity
4. Metrology&Testing: il corner dedicato agli strumenti di misura
Metrology&Testing è dove hanno luogo le soluzioni di metrologia: dagli strumenti di misura alle apparecchiature di prova, fino alle sistemi di taratura e ri-taratura.
A tutto questo si aggiungono anche risorse di visione artificiale, strumenti di controllo qualità e servizi di certificazione.
Fattori come la metrologia e il testing hanno un ruolo fondamentale all’interno dei processi produttivi. Incrementano la precisione delle misurazioni e consentono di rispettare gli standard internazionali, diminuiscono i problemi di qualità e, al contempo, assicurano un luogo di lavoro più sicuro.
Chi sono i protagonisti?
- i produttori e i fornitori di tecnologie, servizi e processi
- gli operatori e i tecnici di laboratorio
- le aziende
- le università
- gli enti certificatori
5. Power4Machines: l’area centrata sulla trasmissione di potenza
Power4Machines è la zona espositiva dedicata al comparto degli organi di trasmissione all’interno di BI-MU Milano.
Qui, si possono trovare molteplici componenti per la trasmissione di potenza.
In particolare, l’offerta si rivolge ai player dei settori:
- meccanico
- elettrico
- pneumatico
- oleodinamico
L’area espositiva Power4Machine è patrocinata da FEDERTEC, la Federazione Italiana della Componentistica e delle Tecnologie Meccatroniche per la Potenza Fluida, la Trasmissione di Potenza, il Controllo e l’Automazione Intelligente dei Prodotti e dei Processi Industriali.
6. Heat and Surface Treatment: la zona dedicata al trattamento termico delle superfici
La sezione Heat and Surface Treatments è interamente dedicata al settore del trattamento superficiale.
In particolare, sono presenti risorse per la finitura e il trattamento delle superfici: dal lavaggio alla verniciatura fino alla galvanica, ma non solo.
In fiera si espongono anche soluzioni per la metallizzazione e trattamenti nanotecnologici ai quali si aggiungono risorse per processi meccanici, chimici ed elettrochimici.
Infine, nell’area Heat and Surface Treatments esistono inoltre proposte e macchinari per i trattamenti termici e i sistemi per il rafforzamento superficiale.
7. The Composites: lo spazio riservato ai materiali compositi
Patrocinata da ASSOCOMPOSITI, Associazione Italiana dei Materiali Compositi, il distretto The Composites è la parte fieristica dedicata ai materiali compositi.
Progettati per sfruttare le proprietà complementari dei componenti costituenti, al fine di ottenere prestazioni superiori rispetto ai materiali tradizionali, i compositi sono sempre più:
- robusti
- leggeri
- elastici
- sostenibili
Queste caratteristiche rispondono alle esigenze del mercato manifatturiero odierno e permettono di sfruttare al meglio le potenzialità dei macchinari di ultima generazione.
Chi sono i protagonisti di questa area espositiva?
I produttori e i costruttori di macchine e impianti per la lavorazione specializzati nella lavorazione di questi materiali.
8. Consulting & Certification BI-MU 2024: consulenza e certificazioni in fiera
La sezione Consulting & Certification è progettata per far scoprire tutti gli standard, le normative e le certificazioni che ruotano attorno ai temi:
- digitalizzazione
- cyber security e cyber safety
- sostenibilità e ambiente
- servizi di leasing
- finanza
- credito agevolato
- esportazione
In particolare, qui si possono incontrare:
- società di consulenza e certificazione
- istituti di credito e finanziari
Qui, vi è l’opportunità di elaborare delle analisi strategiche o di supporto operativo alle imprese manifatturiere impegnate nei processi di innovazione e internazionalizzazione.
Il contributo di Murrelektronik per il settore manifatturiero
Nel mondo manifatturiero di oggi il classico cablaggio elettrico con morsettiere è stato superato da soluzioni a bordo macchina, in grado di generare vantaggi significativi in termini di efficienza.
L’ottimizzazione del lavoro e la sicurezza nel nostro settore, sono temi ai quali noi di Murrelektronik dedichiamo molto del nostro tempo. Infatti da anni, siamo specializzati in sistemi di decentralizzazione.
Le nostre proposte spaziano dall’elettronica nel quadro elettrico alle interfacce, dai sistemi I/O alle soluzioni di connessione.
Qualche esempio?
Gli alimentatori Emparro20 Advanced
Emparro20 Advanced è la nostra serie di alimentatori compatti per guida DIN con ingresso trifase da 120, 240, 480 e 960 watt.
Tra le caratteristiche principali emergono:
- la presenza di un range esteso di ingresso trifase per utilizzo universale
- la funzione Power Boost 150% per 5 secondi
- la possibilità di funzionamento in parallelo
- la necessità di una bassa corrente di spunto
- l’elevata efficienza e un consumo di corrente minimo in modalità stand-by
- la presenza di contatti a relè DC-OK per monitoraggio remoto
Questo tipo di alimentatore è disponibile nelle versioni da 12, 24, 48 e 72 volt, sia con morsetti a vite che quella push-in
I moduli master IO-Link MVK Pro e IMPACT67 Pro
MVK Pro e IMPACT67 Pro sono i nostri moduli master IO-Link.
Si tratta di soluzioni essenziali per le installazioni decentralizzate. Dispositivi estremamente compatti, dotati di 8 porte multifunzione classe A/B con funzionalità reali DIO.
Ogni singola porta può svolgere la funzione di ingresso o uscita per segnali IO-Link, digitali e analogici.
I moduli possono raccogliere una vasta tipologia di segnali: su ognuna delle porte IO-Link è disponibile un’alimentazione aggiuntiva di 1 A, permettendo ai dispositivi IO-Link, con requisiti energetici elevati, di essere alimentati direttamente dal modulo, senza più alimentazione esterna.
I moduli MVK Pro e IMPACT67 Pro permettono di sostituire le cassette di derivazione e, grazie alla loro struttura robusta possono utilizzarsi all’interno di ambienti industriali gravosi. Queste due soluzioni, infatti, hanno un grado di protezione IP65 e IP67.
I moduli, adatti per applicazioni in Fast StartUp (500 ms) e Shared Device, hanno prestazioni che permettono di raggiungere la Conformance Class C (IRT) e Netload Class III. Sfruttando l’integrazione dell’IODD viene semplificata la parametrizzazione dei dispositivi IO-Link in modo nuovo e veloce garantendo rapida integrazione, tempi brevi di messa in servizio, massima flessibilità.
I moduli hub IO-Link
I moduli hub IO-Link, nelle versioni M12 e M8, sono dei moduli di espansione che servono per collegare sensori e attuatori digitali.D
Sono dotati di una custodia resinata e un grado di protezione IP65 e IP67.
Utilizzati in combinazione ai nostri moduli master IO-Link – MVK Pro e IMPACT67 Pro – consentono di diminuire le tempistiche di fermo in macchinari e impianti. Senza contare che offrono un monitoraggio costante e in tempo reale dei dati di alimentazione.
Sono facili da installare grazie alla funzione Plug&Play, presentano fino a 16 canali DIO multifunzione per uso universale e uscite a 2A e supportano COM3, garantendo la massima velocità di trasferimento dei dati IO-Link.
Infine, supportano il Common Profile Identification and Diagnosis (I&D). Inoltre, garantiscono una diagnostica estesa sul singolo canale e, in caso di guasto, una segnalazione delle anomalie semplice e dettagliata.
I connettori di potenza MQ15
Il MQ15 è il nostro connettore di potenza, con grado di protezione IP67.
Si tratta di risorse innovative che permettono di ridurre le tempistiche di montaggio, manutenzione per le installazioni fino all’80%, come?
Grazie a un sistema di connessione rapida. Inoltre, il meccanismo di serraggio a 1/4 di giro garantisce un assemblaggio rapido, a tenuta e senza errori.
I nostri connettori MQ15 hanno un design compatto e sono in grado di supportare fino a 16A di corrente a 600V/AC.
I connettori presentano 6 poli – di cui 3 contatti di potenza fino a 16 A, 2 contatti ausiliari fino a 10A e PE – ai quali si aggiungono dei cavi di potenza assemblati con certificazione UL (PVVA – UL 2237).
Queste caratteristiche li rendono ideali per molteplici applicazioni, incluso il collegamento a motori asincroni e trifase fino a 7,5kW.
Il sistema uKonn-X
uKonn-X è la nostra soluzione digitale che permette di semplificare l’installazione elettrica dei componenti grazie a una connessione guidata e intuitiva.
Come funziona?
L’operatore scansiona il codice riportato sui nostri connettori e uKonn-X riconosce i punti di connessione previsti dallo schema elettrico.
Poi, come un vero e proprio assistente virtuale, mostra su di uno schermo touch quali sono i collegamenti corretti.
In questo modo:
- si riducono i tempi di installazione
- il processo si semplifica
- si migliora anche la qualità dell’installazione
Vuoi scoprire tutte le proposte di Murrelektronik adatte al settore manifatturiero?
Contattaci ora e scopri tutte le novità
Articoli della stessa categoria
Customer Portal MyMurrelektronik: un’esperienza digitale completa per i clienti
Stai cercando un modo più veloce e intelligente per accedere a prodotti, documentazione e supporto tecnico? Il nuovo Customer Portal MyMurrelektronik è progettato per offrire un’esperienza evoluta e intuitiva, pensata per semplificare la vita di chi opera ogni giorno...
Un’industria più umana, efficiente e sostenibile: la nostra visione per Industria 5.0
Industria 5.0? Per noi significa concretezza.Anche quest’anno a SPS Italia 2025 abbiamo portato in fiera le nostre soluzioni per rendere l’automazione industriale più semplice, sostenibile e vicina alle esigenze delle persone.Proprio in occasione della manifestazione,...
50 anni di Murrelektronik: un traguardo di innovazione e successo
L’11 aprile 2025 Murrelektronik ha celebrato i suoi primi cinquant’anni di attività: un anniversario speciale per l’azienda, che ha segnato mezzo secolo di crescita, trasformazione e impegno costante nel mondo dell’automazione industriale. Una tappa importante, non...