Workshop IO-Link Murrelektronik per la formazione continua sulla comunicazione industriale

n

Categoria: Tecnologia

Pubblicazione: 28 Nov, 2023

Tempo di lettura: 4 minuti

Murrelektronik organizza workshop su IO-Link direttamente all’interno delle imprese al fine di approfondire l’universo della comunicazione industriale

In questo modo, per i clienti è possibile comprendere sul campo tutti i vantaggi e sfruttare al massimo le potenzialità delle soluzioni fornite.

In questo articolo entriamo nel dettaglio dell’iniziativa.

Come sono strutturati i Workshop IO-Link

Per garantire una comprensione chiara e accessibile a tutti, è cruciale che la formazione segua un percorso ben delineato. 

Con la consapevolezza di questa necessità, i Workshop sull’IO-Link di Murrelektronik sono organizzati secondo un iter studiato nei dettagli e suddiviso in fasi specifiche. 

In particolare, la struttura si articola in 5 momenti principali:

  1. Premessa: definizione di IO-Link, plus e applicazioni
  2. Parte elettrica: introduzione alla tecnologia di trasmissione dei dati, segnali e alimentazione
  3. Parametrizzazione: nozioni di impostazione dei parametri, tecnica di esecuzione e relativi vantaggi
  4. Diagnostica: aspetti essenziali per individuare facilmente guasti e anomalie risparmiando tempo prezioso con il quale è possibile efficientare i flussi produttivi
  5. Chi è Murrelektronik e qual è la sua offerta di prodotti IO-Link: a differenza di altri  workshop finalizzati alla vendita, Murrelektronik pone particolare attenzione alla formazione del cliente dal punto di vista tecnico. In questo modo il cliente sarà in grado di fare la sua scelta con maggiore consapevolezza.
Workshop IO-Link Murrelektronik per la formazione continua sulla comunicazione industriale

Perché Murrelektronik ha scelto di organizzare i Workshop IO-Link

L’IO-Link è ormai presente sul mercato da molti anni. Tuttavia, sono ancora diverse le realtà che non hanno una piena padronanza di questa tecnologia e pertanto non riescono a sfruttare tutte le funzionalità che può offrire.

Da oltre tre decenni, Murrelektronik si è consolidata come un partner affidabile per le aziende nel settore dell’automazione industriale.

Proprio per questo, la nostra mission non si limita solo alla fornitura di soluzioni avanzate, ma comprende anche un profondo impegno nella divulgazione della cultura tecnologica attraverso incontri di formazione sul territorio.

In un’intervista a Alberto Baretta e Mirko Rampon sui Workshop IO-Link, System Application Engineer Murrelektronik, emergono ulteriori ragioni dietro queste iniziative.

Ecco le parole dei nostri esperti:

È fondamentale evidenziare che, contrariamente ad altri seminari, gli eventi organizzati da Murrelektronik si concentrano specificatamente sulla formazione e su come i partecipanti possano applicare efficacemente le conoscenze acquisite. Questo aspetto è cruciale perché permette ai partecipanti di vedere il seminario non solo come un’azione commerciale, ma come un’opportunità per approfondire argomenti di reale utilità per il loro lavoro quotidiano. 

In Murrelektronik, siamo convinti che la fiducia sia essenziale per costruire rapporti di lungo termine con i nostri clienti. Per questo, ci impegniamo a offrire non solo soluzioni innovative e di alta qualità, ma anche un servizio di consulenza pre e post-vendita meticoloso e qualificato, in modo che i clienti possano fare scelte informate e trarne il massimo vantaggio.

Alberto Baretta

 

“I Workshop IO-Link Murrelektronik sono stati progettati riconoscendo che non siamo gli unici fornitori di sistemi di comunicazione industriale. Essendo consapevoli di questa realtà, diamo ai clienti la libertà di scegliere prodotti diversi, aiutandoli a identificare in modo indipendente e coerente qualità, affidabilità e facilità d’uso. Molti clienti hanno configurato le loro reti optando per una varietà di marchi. Questo è cruciale per noi in Murrelektronik, poiché fornire una formazione completa rappresenta un valore aggiunto che può apportare benefici notevoli anche in sistemi interoperabili

Ogni workshop, dunque, diventa un’occasione unica per stabilire un rapporto di fiducia con i partecipanti. Come ho menzionato prima, i nostri workshop vengono realizzati direttamente presso il cliente, combinando teoria e pratica sul campo e generando un alto livello di coinvolgimento. Basandomi sulla mia esperienza in questo tipo di formazione, posso confermare che le numerose domande e considerazioni che talvolta prolungano l’incontro sono per me motivo di grande orgoglio, segnale evidente che gli argomenti trattati hanno suscitato un interesse profondo e che l’obiettivo del workshop è stato pienamente raggiunto.”

Mirko Rampon

Vuoi partecipare ai workshop IO-Link e ottimizzare la comunicazione della tua rete dati?

Contattaci per maggiori informazioni

Articoli della stessa categoria

Manutenzione estiva degli impianti industriali: come ottimizzarla

L’estate non è solo la stagione delle alte temperature, è anche un periodo strategico per dedicarsi alla manutenzione estiva degli impianti industriali, ottimizzando tempi e risorse durante eventuali pause produttive. Umidità, calore e, in alcuni casi, picchi...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik