Come operano i sistemi di visione nella logistica industriale

n

Pubblicazione: 27 Giu, 2022

Tempo di lettura: 5 minuti

Murrelektronik spiega come operano i sistemi di visione nella logistica industriale.

Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Luca Sala che risponde. 

Nel settore produttivo industriale e nella logistica, i sistemi di visione ricoprono un ruolo sempre più importante.

Infatti la crescita della domanda di beni impone ottimizzazione e velocità delle spedizioni nonché la revisione dei processi produttivi attuali con conseguente efficientamento di impianti e macchine.

Con l’avvento dell’Industria 4.0 e Artificial Intelligence of Things (AIoT), l’impiego di telecamere per l’elaborazione industriale delle immagini è oggigiorno un fattore ormai imprescindibile.

All’interno dei processi di nuova generazione i sistemi di visione hanno un ruolo preponderante.
Inoltre la tecnologia Murrelektronik per i sistemi di visione genera vantaggi grazie all’installazione decentralizzata.

Installazione decentralizzata per i sistemi di visione nel settore della logistica industriale

L’installazione decentrata costituisce, anche per i sistemi di visione, una valida alternativa alle tecnologie attualmente utilizzate perché semplifica i cablaggi e velocizza i tempi di realizzazione e messa in funzione degli impianti.

Pertanto, i vantaggi della decentralizzazione Murrelektronik rappresentano realmente un valore aggiunto, laddove sono presenti più sistemi di visione dedicati alle seguenti applicazioni:

  • lettura di codici a barre
  • acquisizione delle dimensioni
  • monitoraggio dei livelli di riempitura
  • tracciamento
  • l’identificazione dei pezzi
  • controllo qualità

Vediamo nello specifico in cosa consistono le soluzioni per i sistemi di visione.

Sistemi di visione Murrelektronik nella logistica industriale

Tutte le soluzioni Murrelektronik per i sistemi di visione

Le soluzioni per i sistemi di visione Murrelektronik sono composte da una combinazione che può comprendere switch, distributori di segnale e alimentatori da installare direttamente a bordo macchina.

Inoltre la relativa tecnologia di cablaggio e connessioni ad alte prestazioni, completano il pacchetto che Murrelektronik offre per l’implementazione dei sistemi di visione.

Ad esempio per un sistema di visione possono essere utilizzati:

  • Xelity Hybrid: lo switch necessario per collegare via Ethernet le telecamere e per fornire l’alimentazione necessaria
  • Una Master Box per combinare la distribuzione di alimentazione e segnali trigger/encoder destinata alla telecamera principale
  • Un distributore di segnale per fornire i segnali di controllo destinati ai dispositivi slave
  • Un modulo certificato NEC CLASS2 per distribuire alimentazione e segnali agli illuminatori.

Vuoi saperne di più? Contattaci!

E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!

Articoli della stessa categoria

Manutenzione estiva degli impianti industriali: come ottimizzarla

L’estate non è solo la stagione delle alte temperature, è anche un periodo strategico per dedicarsi alla manutenzione estiva degli impianti industriali, ottimizzando tempi e risorse durante eventuali pause produttive. Umidità, calore e, in alcuni casi, picchi...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik