Topologia di rete a maglie (rete mesh): vantaggi e applicazioni

n

Categoria: Guide Tecniche

Pubblicazione: 17 Gen, 2026

Tempo di lettura: 10 minuti

Nelle reti industriali, non tutte le topologie nascono per semplificare. Alcune, al contrario, sono pensate per resistere, garantire continuità operativa e ridurre al minimo l’impatto dei guasti.

Dopo aver analizzato le principali configurazioni di rete e i criteri per scegliere quella più adatta, con approfondimenti sulle architetture come la topologia a stella e soluzioni più semplici o più strutturate, dalla rete punto-punto alla rete ad albero, è naturale spostare l’attenzione su una configurazione più strutturata: la topologia di rete a maglie, o rete mesh.

Che cos’è?

Vediamolo nel dettaglio.

Cosa si intende per rete mesh e come funziona

La rete mesh è una topologia in cui i nodi sono collegati tra loro attraverso più percorsi di comunicazione. A differenza delle reti lineari o a stella, non esiste un unico collegamento “obbligato” per il passaggio dei dati: se un percorso non è disponibile, il traffico può essere instradato su un’alternativa.

In ambito industriale, questo significa ridurre il rischio che un singolo guasto comprometta l’intera comunicazione di rete. La rete continua a funzionare, anche in presenza di anomalie localizzate, garantendo maggiore stabilità ai processi produttivi.

Topologia a maglia completa versus parzialmente magliata

Dal punto di vista progettuale, è importante distinguere tra due configurazioni principali:

  • Rete a maglia completa, in cui ogni nodo è collegato direttamente a tutti gli altri. Offre il massimo livello di ridondanza, ma comporta un numero elevato di collegamenti e una gestione complessa.
  • Rete a maglia parziale, in cui solo alcuni nodi strategici dispongono di connessioni multiple. È la soluzione più diffusa in ambito industriale, perché consente di ottenere affidabilità senza un’eccessiva complessità infrastrutturale.

Nella pratica, la scelta ricade quasi sempre sulla maglia parziale, che rappresenta un buon compromesso tra resilienza, costi e semplicità di gestione.

Quali sono i vantaggi della rete mesh?

Il principale punto di forza della topologia a maglie è la resilienza. Questa architettura, infatti, è pensata per continuare a funzionare anche quando qualcosa non va come previsto.

Elevata fault toleranceLa presenza di percorsi alternativi consente alla rete di operare anche in caso di guasto di un collegamento o di un nodo.
Continuità operativaRiduce il rischio di fermo impianto legato a problemi di comunicazione.
Maggiore affidabilità complessivaLa rete non dipende da un singolo punto critico.
Adatta a impianti complessiIdeale per infrastrutture distribuite o applicazioni mission-critical.

Queste caratteristiche rendono la rete mesh particolarmente indicata per ambienti industriali dove la comunicazione deve rimanere stabile e disponibile nel tempo.

Limiti e criticità della topologia mesh

Accanto ai vantaggi, la rete a maglie presenta anche alcuni limiti strutturali importanti da  considerare in fase di progettazione.

Quali sono?

Maggiore complessità progettuale

La configurazione iniziale richiede competenze specifiche e una progettazione accurata.

Costi infrastrutturali più elevati

Il numero di collegamenti e dispositivi è superiore rispetto a topologie più semplici.

Gestione e manutenzione più articolate

Diagnostica e troubleshooting richiedono strumenti adeguati e personale qualificato.

Non sempre necessaria

In impianti semplici o statici può risultare sovradimensionata.

Per questo motivo, la rete mesh va adottata solo quando i benefici in termini di affidabilità giustificano la maggiore complessità.

Configurazione di rete, manutenzione e troubleshooting

Una rete a maglie richiede particolare attenzione nella configurazione dei protocolli di ridondanza e nella gestione del traffico. È fondamentale, infatti, evitare loop di comunicazione e garantire che i percorsi alternativi vengano attivati correttamente in caso di guasto.

Dal punto di vista operativo, la manutenzione si basa su:

  • monitoraggio continuo dello stato della rete;
  • diagnostica avanzata per individuare rapidamente anomalie;
  • strumenti di gestione centralizzata per semplificare il troubleshooting.

Integrazione di rete con topologie ibride (anello, lineare, stella)

Nella maggior parte degli impianti industriali, la rete mesh non viene utilizzata in modo isolato. È frequente integrarla all’interno di architetture ibride, ad esempio:

  • maglia per il backbone di rete;
  • topologia a stella o lineare per i livelli di campo;
  • anelli ridondanti per aree critiche.

Questo approccio consente di sfruttare i vantaggi della rete mesh solo dove necessario, mantenendo il resto dell’infrastruttura più semplice ed efficiente.

Le soluzioni Murrelektronik per le reti mesh industriali

Per implementare una rete a maglie affidabile servono dispositivi progettati per gestire ridondanza, traffico e condizioni industriali reali.

Le soluzioni Murrelektronik supportano questo tipo di architetture grazie a switch industriali robusti e flessibili.

Gli switch managed offrono funzioni avanzate di monitoraggio, segmentazione del traffico e supporto a protocolli di ridondanza come RSTP, fondamentali in una topologia mesh.

Per ambienti PROFINET, gli switch PROFINET managed garantiscono integrazione nativa con il TIA Portal e supporto al protocollo MRP, ideale per reti industriali critiche.

I nostri switch dispongono inoltre di speciali funzionalità utili per la manutenzione e durante l’avvio dell’impianto come ad esempio il tester dei cavi integrato direttamente nel firmware e accessibile semplicemente dall’interfaccia web del dispositivo.

Le versioni IP67 permettono infine l’installazione diretta a bordo macchina, anche in reti distribuite, mantenendo elevate prestazioni e stabilità nel tempo.

Vuoi scoprire se la rete mesh è la scelta giusta per la tua infrastruttura industriale?

Contattaci

 

Articoli della stessa categoria

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Dal cablaggio industriale tradizionale al precablato: cosa cambia?
Topologia di rete punto-punto (peer-to-peer): quando conviene