Perché la tecnologia IO-Link è la più adatta negli impianti decentrati
Murrelektronik spiega come la tecnologia Io-Link è la più adatta ad essere utilizzata negli impianti decentrati.
Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Luca Sala che risponde.
L’industria moderna è basata sulla comunicazione dei dati e dei segnali.
In particolare, il traffico dati è fondamentale per il completo controllo dei processi e per la loro analisi grazie alla quale è possibile predisporre le strategie migliori di produzione.
Il motivo è che la maggiore semplicità dei sistemi si traduce in affidabilità, risparmio di tempo e di denaro.
E i moderni sistemi di comunicazione industriali si coniugano con la filosofia Murrelektronik di decentralizzazione dei dispositivi, proprio per garantire:
- connessione punto punto – la tecnologia IO-Link per la comunicazione industriale è ideale per ottenere una connessione completa fra sensori/attuatori e moduli, fino ad arrivare al PLC.
- fornire dati in tempo reale – con il sistema IO-Link sensori e attuatori intelligenti riescono a fornire tutte le informazioni in modalità real-time.
- diagnostica veloce ed efficiente – l’IO-Link non solo permette una trasmissione dati sicura ma anche il completo controllo del sistema.
- personalizzare parametri – l’IO-Link permette la personalizzazione dei parametri di funzionamento di tutti i dispositivi.
I moduli master IO-Link IP67: la tecnologia ideale per gli impianti decentrati

I moduli master IO-Link IP67 sono la tecnologia ideale per gli impianti decentrati poiché rappresentano il modo più intelligente, sicuro e soprattutto resistente per collegare i vari dispositivi.
In particolare, la tecnologia IO-Link di Murrelektronik è costituita da un ampio portfolio di dispositivi, fra i quali troviamo:
- Moduli Impact
I moduli master IO-Link sono dotati di 2, 4 o 8 porte master IO-Link o configurabili in 16 punti che semplificano l’acquisizione dati ingresso/uscita da macchine e impianti. - MVK
Il modulo bus di campo è adatto per applicazioni in ambienti industriali particolarmente gravosi. E’ disponibile in quattro tipologie a 16 punti configurabili come ingressi, uscite o con 2, 4 o 8 n-porte IO-Link. - Cube
Il componente all’avanguardia nei sistemi fieldbus modulari è caratterizzato da connettori estraibili, ingressi/uscite multifunzione e massima personalizzazione.
Inoltre la connessione con un unico cavo ibrido semplifica il collegamento.
Vuoi sapere come la tecnologia IO-Link di Murrelektronik può automatizzare i tuoi sistemi? Contattaci!
E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!
Articoli della stessa categoria
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...
Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione
Portare energia a motori, azionamenti, moduli I/O e dispositivi installati a bordo macchina può sembrare un'attività lineare. In realtà, scegliere un connettore non adatto alla corrente richiesta, allo spazio disponibile o alle condizioni dell'applicazione può...
Cyber Security industriale e Cyber Resilience Act: cosa cambia per l’automazione
Una macchina connessa non si limita a scambiare dati: apre anche nuovi punti di accesso, che devono essere individuati, controllati e protetti. Più aumentano software, interfacce Ethernet, servizi remoti e dispositivi intelligenti, più la cyber security industriale...