Un unico dispositivo di segnalazione per la massima visibilità

La Modlight 60 Pro RGB IO-Link è una soluzione versatile ed economica per le applicazioni che richiedono una segnalazione chiara e affidabile, con 21 colori regolabili e 10 diversi schemi luminosi

 

Modlight 60 Pro RGB ridefinisce la segnalazione industriale

Con 12 o 20 segmenti a LED RGB, il dispositivo offre svariate opzioni per una segnalazione in grado di attirare l’attenzione. I 2 diversi IODD permettono un controllo personalizzato delle sezioni a LED — colori, modalità di lampeggio e animazioni — direttamente tramite i dati di processo.

  • Modalità operative semplici da selezionare: torre di segnalazione classica, indicatore a livelli o singoli segmenti LED
  • Setup semplice, senza IODD o strumenti software
  • La tecnologia LED riduce il consumo energetico e i costi operativi, con modalità “eco” che dimezza l’intensità
  • Netta separazione dei singoli segmenti LED RGB per segnali chiari
  • Grado di protezione IP65, con versione dotata di buzzer e 8 diverse suonerie

Modlight60_Pro
Modlight60 Pro

Scarica ora la brochure

Un unico documento per conoscere da vicino la Modlight 60 Pro RGB: guida approfondita alle 4 modalità operative, parametri tecnici e l’elenco completo di codici e varianti.

Quattro modalità operative, un solo dispositivo

Dalla torre di segnalazione classica al controllo separato di ogni singolo segmento: scegli la modalità più adatta alla tua applicazione

Modalità combinata

I singoli segmenti LED possono essere suddivisi in un massimo di 5 sezioni per creare una classica torre di segnalazione, con dimensioni e colori personalizzabili

Modalità bilanciata

La distribuzione automatica e simmetrica dei segmenti LED garantisce la massima visibilità, sfruttando l’intera superficie del dispositivo

Modalità a livelli

Una rappresentazione percentuale dei processi operativi, ad esempio l’avanzamento della produzione o il livello di riempimento

Modalità a segmenti

Colore, schema luminoso e animazione di ciascun segmento LED possono essere controllati in modo separato e indipendente

Un dispositivo che si adatta alle tue esigenze

Oltre alla segnalazione visiva, Modlight 60 Pro RGB si personalizza nel suono, nel controllo e nei consumi

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik monitoraggio preciso

Segnalazione acustica

La versione con buzzer integrato offre 8 diverse suonerie, per una segnalazione acustica personalizzata dove serve davvero

Cablaggi

Controllo via dati di processo

I 2 diversi IODD permettono di pilotare colori, lampeggi e animazioni dei segmenti direttamente dal PLC, senza interventi manuali

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik continuità e affidabilità

Efficienza energetica

La modalità “eco” dimezza l’intensità luminosa, riducendo i consumi e i costi operativi senza rinunciare alla visibilità

Elettronica del quadro elettrico Murrelektronik continuità e affidabilità

Estetica su misura

Disponibile in finitura nera o argento, con 12 o 20 segmenti LED, per integrarsi con lo stile della tua macchina

All Rights Reserved. P.IVA 02376450967 | Privacy Policy | Cookie Policy | Aggiorna le preferenze sui cookie