Guida alla topologia a stella nelle reti industriali

n

Categoria: Guide Tecniche

Pubblicazione: 19 Dic, 2025

Tempo di lettura: 10 minuti

Quando si progetta una rete industriale, la topologia non è un dettaglio tecnico secondario: è la struttura portante su cui si regge la comunicazione dell’intero impianto. 

Nei nostri articoli precedenti abbiamo analizzato le principali configurazioni di rete e i criteri per scegliere l’architettura di rete più adatta in base a requisiti funzionali, prestazionali e di scalabilità.

Ora ci concentreremo su una delle topologie di rete più utilizzate: la topologia a stella.

Perché è tanto scelta? Quali benefici può offrire in un contesto OT/industriale? Quali sono i limiti da considerare con attenzione?

Vediamolo insieme.

Quando scegliere una stella: affidabilità, segmentazione e scalabilità

La topologia a stella è ideale quando serve un’infrastruttura ordinata, con diagnostica semplice e segmentazione controllata del traffico.

Dal punto di vista progettuale, è consigliabile adottare una topologia a stella soprattutto in questi casi:

  • Isolamento dei nodi periferici
  • Facilità di espansione e manutenzione
  • Controllo e segmentazione del traffico
  • Scalabilità gestibile e prevedibile

Entriamo nel dettaglio.

Isolamento dei nodi periferici

La topologia a stella offre un vantaggio strutturale determinante: la separazione fisica e logica dei rami di rete.

Ogni dispositivo è collegato al nodo centrale tramite un link dedicato. Questo approccio elimina le dipendenze tipiche delle topologie in cascata e permette di confinare eventuali anomalie a un singolo segmento.

In altre parole, un’interruzione su un cavo, un malfunzionamento di un modulo o la sostituzione di un dispositivo non generano effetti a catena sulla rete complessiva.

L’isolamento dei guasti, infatti, consente di:

  • ridurre il perimetro dell’intervento tecnico
  • evitare fermi impianto generalizzati
  • mantenere operativi i segmenti non coinvolti da anomalie
  • supportare più agevolmente strategie di manutenzione preventiva.

Questa caratteristica è particolarmente rilevante nei sistemi a elevata criticità, dove anche un’interruzione parziale può incidere sulla produttività, sulla sincronizzazione dei processi e sulla qualità del prodotto.

rete a stella

Facilità di manutenzione

Il nodo centrale della stella non ha solamente un ruolo topologico: rappresenta un punto di controllo privilegiato per la gestione del traffico dati.

Attraverso switch industriali dotati di funzionalità avanzate è possibile implementare:

  • VLAN per la segmentazione logica dei flussi
  • Quality of Service (QoS) per la priorità dei pacchetti critici
  • gestione del multicast per applicazioni ad alto volume
  • monitoraggio e diagnostica avanzata per ottimizzare il comportamento della rete.

Queste capacità consentono di garantire integrità, prestazioni e prevedibilità anche in contesti con traffici eterogenei: dati ciclici real-time, comunicazioni HMI-PLC, stream video, telemetria o supervisione.

La topologia a stella, grazie a questa centralizzazione, permette quindi un livello di governance della rete superiore rispetto ad architetture distribuite o lineari, riducendo il rischio di congestioni e assicurando una qualità di servizio costante.

Scalabilità gestibile e prevedibile

Una delle criticità più frequenti nella progettazione di reti industriali è la crescita non lineare dell’infrastruttura nel tempo. Nuovi moduli, stazioni aggiuntive, sensori smart o sistemi di visione possono modificare il carico e la geometria della rete in modo significativo.

La topologia a stella consente una scalabilità prevedibile, grazie a:

  • un modello di espansione modulare, basato su rami indipendenti
  • dimensionamento semplificato delle risorse di rete (porte, cablaggi, alimentazioni)
  • possibilità di estendere la struttura con soluzioni “a livelli” (stella gerarchica) quando il numero di nodi cresce oltre le capacità dello switch centrale
  • facilità nell’integrazione di nuove tecnologie, senza la necessità di interventi invasivi sulla rete esistente.

Questa scalabilità strutturata è particolarmente utile in impianti soggetti a evoluzioni frequenti o in sistemi modulari, in cui la rete deve adattarsi rapidamente a nuovi requisiti funzionali senza compromettere la stabilità operativa.

Pro e contro della topologia a stella: cablaggio, switch, ridondanza e costi

Anche la topologia a stella, nonostante i molti punti di forza, comporta dei compromessi.

Ecco una panoramica dei suoi vantaggi e dei suoi limiti.

 

VANTAGGI

Isolamento dei guasti

Un’anomalia su un singolo ramo non compromette l’intera rete; la propagazione del guasto è praticamente nulla.

Facilità di installazione e ampliamento

Ogni nodo ha una connessione dedicata: l’aggiunta o la sostituzione di dispositivi non richiede modifiche strutturali.

Diagnostica centralizzata

Lo switch centrale consente una visibilità immediata sullo stato di ciascun ramo e semplifica il troubleshooting.

Gestione del traffico più efficiente

La centralizzazione consente implementazione di VLAN, QoS, multicast filtrato e politiche di traffico.

Scalabilità ordinata

L’espansione della rete è modulare e prevedibile, indipendente dagli altri segmenti.

 

SVANTAGGI

Dipendenza dal nodo centrale

Il guasto dello switch comporta l’interruzione dell’intera rete; è il principale punto critico della topologia.

Possibile collo di bottiglia

Tutto il traffico converge sul nodo centrale: capacità, backplane e velocità devono essere adeguatamente dimensionati.

Maggior numero di cablaggi

Ogni nodo richiede un cavo dedicato; servono più porte e canalizzazioni rispetto ad altre topologie.

Costi iniziali più elevati

Serve hardware robusto e switch affidabili; l’investimento complessivo può risultare superiore alle reti lineari.

Best practice di implementazione su macchine e linee produttive

Far convivere la teoria con la pratica richiede cura e buon senso. Ecco le regole che, secondo la nostra esperienza, fanno la differenza tra una rete a stella che funziona e una fonte continua di problemi.

  • Dimensiona lo switch industriale correttamente
    Non basta un dispositivo “generico”: servono porte sufficienti, robustezza meccanica ed elettrica, preferibilmente una versione industriale pensata per l’ambiente di produzione.

 

  • Posizionamento strategico del centro stella
    Lo switch va collocato in una posizione che minimizzi le lunghezze dei cavi, che assicuri accessibilità per manutenzione e che faciliti la separazione dei flussi.

 

  • Segmentazione logica del traffico
    Separare i domini di traffico (sensori, IO, supervisione, motion, visione ecc.) evita congestioni e facilita la gestione.

 

  • Prevedere margine di crescita
    Lascia sempre porte libere e predispone canaline e percorsi cavi con “spazio di manovra” per future espansioni.

 

  • Cablaggio ordinato e conforme
    Usa cavi conformi agli standard industriali, protezioni adeguate, etichette di identificazione. Un cablaggio trascurato vanifica anche la migliore progettazione.

 

  • Documentazione e aggiornamenti
    Registra porte, indirizzi, configurazioni VLAN, topologia: una buona documentazione semplifica manutenzione, troubleshooting e ampliamenti successivi.

 

  • Monitoraggio e manutenzione proattiva
    Uno switch con diagnostica (errori, traffico, saturazione) aiuta a prevenire i problemi prima che diventino fermi macchina.

Errori da evitare e suggerimenti per la manutenzione in campo

Nella gestione delle reti industriali emergono spesso criticità ricorrenti, soprattutto quando un’architettura inizialmente ordinata viene ampliata senza una pianificazione adeguata. La topologia a stella, pur essendo lineare nel suo impianto concettuale, può diventare rapidamente complessa se alcuni aspetti fondamentali vengono trascurati.

Di seguito i principali errori da evitare e le buone pratiche da adottare.

  • Sottovalutare il numero di porte disponibili
    L’espansione di un impianto può essere più rapida del previsto. Se lo switch centrale non dispone di un margine sufficiente di porte libere, ogni nuova integrazione rischia di saturare l’infrastruttura e richiedere sostituzioni non pianificate.

 

  • Trascurare il carico di traffico
    Le reti OT presentano caratteristiche molto particolari: accesso ciclico agli IO, motion control, visione artificiale e supervisione generano volumi continui e spesso elevati. Lo switch deve essere dimensionato per sostenere il traffico in modo stabile, evitando latenza e congestioni.

 

  • Utilizzare cablaggi non adatti all’ambiente industriale
    Cavi non schermati, connettori inadatti o materiali non progettati per vibrazioni, EMC e condizioni gravose possono compromettere la qualità della comunicazione industriale. Il cablaggio deve essere selezionato e installato con criteri industriali, non “da ufficio”.

 

  • Considerare la rete come un sistema statico
    Una rete industriale evolve insieme all’impianto. Senza un monitoraggio periodico su errori CRC, pacchetti persi, saturazioni di porta o anomalie, il rischio è intervenire solo dopo che si è verificato il guasto.

 

  • Trascurare l’alimentazione e la ridondanza
    In applicazioni critiche, una sola fonte di alimentazione può rappresentare un punto debole significativo. Alimentazioni ridondate, switch duplicati o strutture ibride consentono di aumentare la disponibilità del sistema e mitigare i rischi di fermo macchina.

Soluzioni Murrelektronik per topologie di rete efficienti

Implementare una rete a stella non significa solo scegliere una topologia: significa affidarsi a infrastrutture che reggano nel tempo e alle condizioni industriali.

Le nostre linee prodotto nascono proprio con questo scopo: offrire switch e dispositivi di rete pensati per ambienti industriali, modulari, scalabili e adatti anche per le applicazioni più critiche.

 

  • Switch unmanaged: costituiscono la soluzione più adatta per reti essenziali o segmenti periferici che non richiedono funzioni di configurazione o gestione avanzata. Sono progettati per garantire affidabilità operativa, riduzione dei tempi di avviamento e semplicità di installazione grazie al funzionamento plug-and-play. Rappresentano una scelta efficiente per applicazioni dove rapidità di implementazione e contenimento dei costi sono fattori prioritari.

 

  • Switch managed: per reti più articolate, offrono un insieme completo di funzionalità che includono monitoraggio in tempo reale, segmentazione del traffico tramite VLAN, controllo avanzato dei flussi e supporto ai principali protocolli di ridondanza, tra cui RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Sono particolarmente indicati per infrastrutture che richiedono elevata disponibilità, supervisione continua e capacità di intervenire rapidamente in caso di anomalie.

 

  • Switch PROFINET managed: sono certificati per l’integrazione nativa in ambienti PROFINET e garantiscono compatibilità totale con il TIA Portal. Ciò semplifica configurazione, diagnostica e manutenzione dell’intera infrastruttura. Questi dispositivi rappresentano la scelta di riferimento per reti PROFINET ad alte prestazioni e includono il supporto al protocollo MRP (Media Redundancy Protocol), fondamentale per implementazioni che richiedono ridondanza e continuità operativa.

 

  • Versioni IP67: tutte le soluzioni sopra descritte sono disponibili anche in versione IP67 per installazione direttamente a bordo macchina. I modelli IP67 sono progettati per operare in condizioni ambientali particolarmente severe (vibrazioni, polveri, umidità) mantenendo prestazioni elevate e stabilità nel tempo. La serie Xelity 1GB managed, ad esempio, è ottimizzata per applicazioni che generano elevati volumi di dati, come sistemi di visione industriale o robotica collaborativa, offrendo larghezza di banda adeguata e diagnostica avanzata. 
SWITCH XELITY UNMANAGED IP20 GIGABIT

Articoli della stessa categoria

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Topologia di rete ad albero per impianti industriali: vantaggi e limiti
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale