Decentralizzazione Murrelektronik: come Ferall rivoluziona i magazzini compattabili

Pubblicazione: 21 Nov, 2025

Tempo di lettura: 10 minuti

Nel settore della logistica industriale, l’efficienza degli spazi è fondamentale. Ma cosa succede quando la tecnologia che dovrebbe semplificare finisce per complicare?

Ferall, azienda italiana leader nella realizzazione di magazzini compattabili, si è trovata proprio davanti a questa sfida: sistemi sempre più complessi, cablaggi che si moltiplicavano e armadi elettrici dalle dimensioni fuori controllo.

La soluzione?

Una vera e propria rivoluzione tecnologica che abbiamo sviluppato insieme: il passaggio dalla logica tradizionale alla decentralizzazione intelligente con MVK Fusion.

Il sistema dei magazzini compattabili Ferall

Da oltre 30 anni, Ferall progetta e installa impianti di magazzino compattabili che permettono di raddoppiare lo spazio disponibile mantenendo la stessa superficie.

Come?

Trasformando scaffalature fisse in basi mobili intelligenti.

Ad esempio, in un magazzino con 8 scaffalature tradizionali le soluzioni Ferall consentono di raggiungere la capacità di 16 scaffalature nello stesso spazio.

Dietro questa efficienza, tuttavia, si nasconde una complessità tecnica notevole: ogni base mobile integra sistemi di sicurezza anti-schiacciamento, fotocellule perimetrali, sensori antiribaltamento e dispositivi di segnalazione.

Tutti elementi che richiedono alimentazione, gestione e controllo continuo.

I limiti dell’approccio tradizionale

“Con i cablaggi tradizionali, il numero di segnali ha sempre rappresentato un limite per noi” spiega Gabriele Capodanno, Responsabile commerciale di Ferall. “Quando per le nuove applicazioni speciali i segnali richiesti superavano la disponibilità del cablaggio dovevamo implementare con collegamenti aggiuntivi. Ciò si traduceva in maggiori test produttivi, quadri elettrici ancora più grandi e soprattutto tempi dilatati per l’installazione“.

Il risultato?

  • 18 cavi di segnale per ogni singola base mobile
  • armadi elettrici sovradimensionati pieni di morsettiere e scatole di derivazione
  • 3 giorni necessari solo per il cablaggio a bassa tensione
  • diagnostica praticamente inesistente in caso di guasto
decentralizzazione intelligente

La colonnina chiusa alla base della scaffalatura snellisce il cablaggio.

La soluzione: decentralizzazione intelligente con MVK Fusion

Nel 2021 Ferall si è rivolta a noi per trovare una soluzione innovativa che snellisse i cablaggi dei propri impianti mobili.

Il nostro approccio?

Ripensare completamente l’architettura elettrica in chiave IP67, portando l’intelligenza direttamente a bordo macchina con un sistema decentralizzato.

“Abbiamo proposto un sistema di collegamento in classe IP67 per garantire un più alto livello di sicurezza” racconta Matteo Longoni, nostro Sector Manager Intralogistica. “La scelta dell’MVK Fusion è dettata dal fatto che è un modulo bus di campo multi-configurabile con la possibilità di supportare l’IO standard, l’IO-Link e la parte Safety, tutto in uno. Ferall aveva bisogno di snellire sia la parte di gestione dei segnali sia quella riservata ai sistemi di sicurezza; pertanto, l’MVK Fusion era la soluzione perfetta“.

L’architettura del sistema decentralizzato

Su ogni base mobile abbiamo installato un modulo MVK Fusion come punto di convergenza di tutte le informazioni. A esso sono collegati:

Segnali e comandi:

Sistemi di sicurezza:

    Il vantaggio della decentralizzazione

    La rivoluzione sta nei numeri: invece di 18 cavi di segnale, ogni base mobile è ora collegata con solo 2 cavi :

    1. Un cavo per la comunicazione PROFINET
    2. Un cavo per l’alimentazione a 24V

    Tutti i moduli MVK Fusion sono connessi in rete tramite uno switch IP67 prima di arrivare all’armadio elettrico centrale.

    magazzini compattabili

    Nella foto a sinistra: la colonnina chiusa alla base della scaffalatura snellisce il cablaggio. Prima e dopo: a destra, la soluzione decentralizzata in IP67 di Murrelektronik semplifica le installazioni eliminando le morsettiere e i collegamenti al quadro.

    I risultati: dal progetto alla realtà

    L’implementazione del sistema decentralizzato MVK Fusion ha trasformato il modo di lavorare di Ferall. 

    Vediamo insieme i vantaggi principali che hanno reso questo progetto un caso di successo:

    • diagnostica di precisione per individuare guasti in tempo reale 
    • riduzione drastica degli ingombri negli armadi elettrici 
    • tempi di installazione ridotti del 66% 
    • gestione sicurezza centralizzata e certificata

    Diagnostica di precisione

    “Con questo sistema siamo riusciti a portare ‘a bordo’ una diagnostica che prima non c’era, sia visiva che dal punto di vista del PLC” sottolinea Capodanno. “In precedenza facevamo molta fatica a comprendere quale fosse il problema, mentre con la diagnostica attuale non solo capiamo che tipo di guasto possa essersi verificato, ma anche esattamente dove“.

    Grazie all’IO-Link e ai moduli bus, abbiamo permesso a Ferall di:

    • identificare con precisione il punto esatto del guasto
    • monitorare in tempo reale lo stato di ogni sensore e attuatore
    • ridurre drasticamente i tempi di intervento per la manutenzione
    • aumentare significativamente il numero di segnali gestibili.

    Riduzione drastica degli ingombri

    I benefici della decentralizzazione si vedono anche fisicamente. Su un impianto con 17 basi mobili, Ferall ha ottenuto:

      • Oltre 60% di riduzione delle dimensioni dell’armadio elettrico
      • Eliminazione di schede IO digitali multiple
      • Eliminazione di moduli di sicurezza ridondanti
      • Drastica riduzione delle morsettiere

    Nell’armadio elettrico ora restano solo la morsettiera per l’alimentazione di potenza e gli IO digitali per il quadro stesso, perché MVK Fusion gestisce tutto il resto direttamente sulla base mobile.

    Tempi di installazione ridotti al minimo

    “Anche per la messa in opera abbiamo risparmiato moltissimo tempo” conferma Capodanno. “Per il cablaggio a bassa tensione prima occorrevano tre giorni per l’installazione mentre oggi una giornata è più che sufficiente“.

    Il confronto è impressionante:

    • Prima: 18 cavi di segnale per base, 3 giorni di installazione.
    • Dopo: 1 singolo cavo Ethernet per base, 1 giorno di installazione.

    Sicurezza gestita dal PLC

    Un altro vantaggio fondamentale riguarda la gestione della sicurezza.

    “Il quadro elettrico si è svuotato perché tutta la parte safety viene gestita dal PLC di sicurezza e non più tramite dispositivi elettromeccanici“, spiega Capodanno.

    Questo significa maggiore affidabilità, diagnostica integrata e manutenzione semplificata.

    Le soluzioni Murrelektronik per l’Intralogistica

    La nostra filosofia “Zero Cabinet” si basa su un principio semplice ma potente: portare l’intelligenza più vicino possibile ai sensori e agli attuatori, riducendo al minimo l’ingombro degli armadi elettrici e massimizzando l’efficienza.

    MVK Fusion è un modulo bus di campo multi-configurabile che integra:

    • IO standard per segnali digitali e analogici
    • IO-Link per sensori e dispositivi intelligenti
    • Funzioni Safety integrate per una gestione sicura certificata
    • Protezione IP67 per installazioni direttamente a bordo macchina

     Grazie alla decentralizzazione e a MVK Fusion, eliminiamo la complessità e portiamo flessibilità, diagnostica avanzata e sicurezza certificata direttamente dove serve, riducendo costi, tempi e ingombri.

    Vuoi scoprire come MVK Fusion può rivoluzionare anche i tuoi impianti?

    Contattaci!

     

    Articoli della stessa categoria

    Scopri le categorie del blog

    News

    Tecnologia

    Servizi

    L'esperto risponde

    Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik

    Il magazzino intelligente di Murrelektronik verso l’intralogistica del futuro