Collegamento quadro elettrico: come rendere più ordinato il passaggio verso il bordo macchina
Quanti cavi attraversano oggi il quadro elettrico prima di raggiungere sensori, attuatori, moduli I/O e dispositivi installati sulla macchina? E quanto tempo richiede individuare il collegamento corretto quando serve intervenire?
Con l’aumento della modularità e dei dati scambiati sul campo, il collegamento al quadro elettrico non può essere considerato un semplice passaggio fisico. È il punto in cui convergono alimentazione, segnali e comunicazione: se non viene progettato con criteri chiari, può generare cablaggi difficili da leggere, errori di montaggio e tempi di manutenzione più lunghi.
Organizzare il passaggio quadro-macchina attraverso interfacce definite, connettori codificati e cablaggi standardizzati aiuta a rendere l’impianto più ordinato.
Vediamo come strutturare il collegamento bordo macchina per semplificare installazione, diagnostica e manutenzione.
Interfacce e connessioni aiutano a ridurre errori, tempi di installazione e interventi di manutenzione
In un’installazione tradizionale, molti cavi vengono introdotti nel quadro e collegati direttamente alle morsettiere. Questa soluzione diventa più complessa quando aumentano le utenze, le varianti di macchina o le sezioni da assemblare separatamente.
Le interfacce per quadro elettrico consentono di creare punti di separazione chiari tra armadio e campo. Il quadro può essere cablato e collaudato in anticipo, mentre i moduli macchina vengono collegati durante l’assemblaggio finale attraverso connessioni definite.
Connettori codificati, inserti modulari e cavi preassemblati riducono le operazioni manuali e limitano il rischio di collegamenti errati. In caso di sostituzione o retrofit, il tecnico può scollegare la sezione interessata senza intervenire sul cablaggio interno.
Una buona interfaccia contribuisce quindi alla standardizzazione del progetto e rende più prevedibili montaggio, collaudo e manutenzione. Le interfacce rappresentano infatti un elemento essenziale per collegare, separare e rendere accessibili i sistemi installati tra armadio elettrico e bordo macchina.
Dal quadro al campo: come organizzare segnali, dati e alimentazione in modo più chiaro
Il passaggio dal quadro al bordo macchina deve distinguere le diverse funzioni elettriche. Segnali digitali e analogici, reti Ethernet industriali, bus di campo e linee di alimentazione hanno caratteristiche differenti e non dovrebbero essere gestiti come un unico insieme.
In fase di progettazione è utile definire una topologia precisa, assegnando a ogni interfaccia industriale una funzione e una codifica riconoscibile. La separazione tra dati, segnali e potenza semplifica la lettura dello schema e riduce il rischio di confondere collegamenti simili.
Le connessioni devono essere accessibili, protette dagli stress meccanici e posizionate in modo da non ostacolare le attività operative. L’uso di formati e lunghezze standard riduce inoltre il numero di varianti e semplifica la disponibilità dei ricambi.
Un collegamento bordo macchina ben organizzato permette di realizzare moduli indipendenti, già cablati e testati, che possono essere installati o sostituiti senza modificare l’intera architettura.
Diagnostica e collegamenti ordinati: perché semplificano il lavoro di installatori e manutentori
Durante un fermo macchina, il tempo necessario per individuare il punto guasto incide sulla durata dell’intervento. Un cablaggio ordinato, identificato e documentato permette di seguire più facilmente il percorso del segnale e di isolare la sezione coinvolta.
La diagnostica industriale è più efficace quando l’accesso alle reti e ai controllori è previsto già nella progettazione del quadro. Interfacce frontali per Ethernet, USB o altre connessioni di servizio consentono di eseguire verifiche e aggiornamenti senza aprire ogni volta l’armadio elettrico.
La modularità facilita anche la sostituzione dei componenti: se le connessioni sono codificate e associate a una funzione precisa, il manutentore può intervenire con minori possibilità di errore. Schemi aggiornati ed etichette leggibili completano il sistema.
Le soluzioni Murrelektronik per collegare il quadro elettrico al bordo macchina
In Murrelektronik sviluppiamo interfacce industriali e sistemi di connessione pensati per creare un passaggio ordinato tra armadio elettrico e campo. La nostra gamma comprende soluzioni per collegare, separare e rendere accessibili alimentazione, segnali, dati e funzioni di diagnostica.
Le interfacce frontali Modlink MSDD permettono di accedere ai controllori durante le attività di diagnosi e manutenzione mantenendo chiuso il quadro. Il sistema modulare può integrare prese di alimentazione e connessioni dati all’interno di un’unica interfaccia.
I nostri connettori a flangia permettono invece di creare punti di connessione fissi sulla parete del quadro o sull’involucro della macchina, organizzando in modo definito il passaggio di segnali, dati e alimentazione.
Disponibili in diverse configurazioni, codifiche e modalità di montaggio, collegano il cablaggio interno alle connessioni dirette verso il campo.
Il fissaggio stabile e la separazione delle diverse funzioni elettriche rendono i collegamenti più facili da identificare, scollegare e sostituire durante le operazioni di installazione e manutenzione.
Scopri tutti i nostri sistemi di interfaccia
A queste soluzioni affianchiamo passaparete, connettori M8 e M12 e cavi preassemblati, per costruire un collegamento quadro elettrico coerente dall’armadio fino al bordo macchina.
L’obiettivo è rendere l’installazione più chiara, modulare e semplice da mantenere lungo l’intero ciclo di vita della macchina.
Vuoi rendere più ordinato e funzionale il collegamento tra quadro elettrico e bordo macchina?
Articoli della stessa categoria
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...
Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione
Portare energia a motori, azionamenti, moduli I/O e dispositivi installati a bordo macchina può sembrare un'attività lineare. In realtà, scegliere un connettore non adatto alla corrente richiesta, allo spazio disponibile o alle condizioni dell'applicazione può...
Cyber Security industriale e Cyber Resilience Act: cosa cambia per l’automazione
Una macchina connessa non si limita a scambiare dati: apre anche nuovi punti di accesso, che devono essere individuati, controllati e protetti. Più aumentano software, interfacce Ethernet, servizi remoti e dispositivi intelligenti, più la cyber security industriale...