Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo

n

Categoria: Guide Tecniche

Pubblicazione: 6 Ott, 2026

Tempo di lettura: 3 minuti

Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l’utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori, moduli I/O e connessioni installati direttamente nella cella.

Pensiamo a una pinza di saldatura collegata al braccio tramite un gripper: intorno a questa unità devono essere gestiti diversi segnali e collegamenti, spesso in spazi ridotti e in prossimità dell’area di lavoro.

Nell’automazione robotica industriale applicata al welding, quindi, non basta progettare correttamente il movimento del robot. Anche il modo in cui vengono distribuiti segnali, dati e alimentazione può incidere sulla semplicità dell’installazione, sulla diagnostica e sull’affidabilità della cella. È qui che entra in gioco un’architettura di automazione decentralizzata.

Dalle celle robotizzate ai sistemi modulari: perché connessioni, I/O e cablaggio fanno la differenza

Una cella di saldatura robotizzata comprende più elementi che devono lavorare insieme: al robot si aggiungono l’utensile, il gripper, sensori di posizione, attuatori, sistemi di sicurezza e altri dispositivi necessari per gestire il processo. Ognuno richiede connessioni per scambiare
segnali e dati o ricevere alimentazione.

Se tutti i collegamenti vengono riportati singolarmente verso un quadro centralizzato, aumentano rapidamente le tratte di cablaggio e i punti da gestire durante l’installazione, e la struttura diventa meno immediata da modificare quando cambia l’applicazione.

Nel welding, a questo si aggiunge la variabile ambientale: i componenti installati sulla macchina possono essere esposti direttamente alle scintille generate durante la saldatura e devono quindi essere adatti a condizioni industriali gravose, mentre le correnti coinvolte nel processo richiedono particolare attenzione nella scelta e nell’integrazione dei
componenti elettrici.

Per questo, nelle celle robotizzate per il welding, anche la progettazione delle connessioni industriali diventa parte integrante dell’architettura di automazione.

Cablaggio e I/O decentralizzati: come ridurre complessità, ingombri e punti critici nella cella

Un approccio decentralizzato permette di raccogliere ingressi e uscite direttamente a bordo macchina, attraverso moduli I/O installati in prossimità delle utenze, riducendo le tratte punto-punto verso il quadro e organizzando i collegamenti in funzione delle diverse unità della
cella.

Una pinza di saldatura con il relativo gripper, ad esempio, può essere considerata come una vera e propria unità funzionale: i segnali provenienti dai dispositivi installati in quella zona vengono raccolti localmente e trasferiti alla rete di controllo. Questo approccio richiede però
caratteristiche specifiche per il welding:

  • Robustezza meccanica: i moduli installati direttamente sulla macchina devono resistere a sollecitazioni, urti e, non da ultimo, alle scintille del processo di saldatura.
  • Gestione elettrica: la separazione galvanica consente di mantenere elettricamente isolate parti differenti del sistema, un aspetto rilevante quando il processo può generare correnti indesiderate che non devono propagarsi verso l’elettronica collegata.
  • Varietà dei segnali: su una stessa unità robotizzata possono convivere ingressi e uscite digitali standard, dispositivi di sicurezza e sensori o attuatori intelligenti collegati tramite IO-Link. Integrare queste funzioni senza moltiplicare il numero dei dispositivi permette un’architettura più compatta e ordinata.

Il vantaggio di questa configurazione non si esaurisce in fase di installazione. Avere punti di connessione distribuiti rende più immediata l’identificazione dell’area su cui intervenire quando è necessario sostituire un componente, modificare una parte della cella o individuar un’anomalia: la diagnostica a bordo macchina consente di riconoscere rapidamente un cortocircuito, un sovraccarico o l’interruzione di un collegamento, circoscrivendo il problema in modo mirato. La modularità, infine, torna utile quando una soluzione deve essere replicata su più celle o adattata a configurazioni differenti.

Soluzioni Murrelektronik per applicazioni welding

In Murrelektronik sviluppiamo soluzioni per portare segnali, dati e alimentazione direttamente a bordo macchina, secondo il principio dell’automazione decentralizzata.

Per le applicazioni di saldatura robotizzata, una delle soluzioni disponibili è MVK Metal, la famiglia di moduli fieldbus progettata per ambienti industriali gravosi. La custodia metallica e l’elettronica resinata consentono l’installazione direttamente sulla macchina,
mentre la superficie è progettata per resistere anche alle scintille di saldatura.
Specifiche versioni di MVK Metal sono inoltre disponibili con separazione galvanica.

Quando all’interno della stessa unità devono essere gestite tipologie differenti di segnale, MVK Fusion permette invece di combinare in un unico modulo I/O digitali standard, I/O digitali safety e IO-Link, riducendo il numero di moduli necessari per una singola unità funzionale.

A completare l’architettura ci sono le nostre soluzioni di connessioni industriali per segnali, dati e alimentazione, pensate per gestire la connettività direttamente sulla macchina.

L’obiettivo è costruire un’architettura coerente con il processo reale: meno collegamenti da riportare al quadro, strutture più modulari e componenti scelti in funzione delle condizioni effettive della cella.

La tua cella di saldatura è pronta per l’automazione decentralizzata?

Scopri MVK Metal e MVK Fusion.

Articoli della stessa categoria

Scopri le categorie del blog

Tendenze del settore

Prodotti e Novità

News aziendali

Guide tecniche

Eventi e Fiere

Case History

Scopri l'eccellenza dei prodotti Murrelektronik

Diagnostica industriale: come intercettare i problemi prima del fermo macchina
Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione