Automazione nelle macchine utensili: più modularità, meno complessità
Una macchina utensile non deve soltanto garantire precisione e continuità di processo: deve poter essere configurata, ampliata e modificata senza trasformare ogni intervento in una revisione completa dell’architettura elettrica.
Sensori, attuatori, elettrovalvole, centraline idrauliche, dispositivi di comando e sistemi di sicurezza aumentano i punti da collegare e gestire. Se ogni segnale viene riportato singolarmente al quadro elettrico, crescono il numero delle tratte di cablaggio, gli ingombri e le attività necessarie in fase di installazione, modifica e manutenzione.
Nell’automazione delle macchine utensili, la decentralizzazione permette di distribuire ingressi, uscite e connessioni più vicino ai dispositivi, organizzando la macchina per unità funzionali anziché concentrare tutta la gestione all’interno del quadro.
Il risultato è un’architettura più semplice da adattare quando cambiano le esigenze della macchina, con collegamenti più ordinati e una maggiore visibilità su ciò che accade direttamente a bordo macchina.
Come rendere le macchine più flessibili con sistemi decentralizzati, I/O distribuiti e cablaggio ordinato
In una macchina utensile comprensiva, ad esempio, di centralina idraulica e relative valvole, una parte consistente dei segnali può trovarsi fisicamente lontana dal quadro elettrico.
Portare ogni collegamento fino al quadro significa realizzare numerose tratte punto-punto. Con i sistemi I/O decentralizzati, invece, ingressi e uscite possono essere raccolti direttamente a bordo macchina, vicino ai dispositivi che devono essere gestiti.
Un master IO-Link multiprotocollo (Profinet, Ethernet IP ed EtherCAT) come IMPACT67 Pro può rappresentare il nodo principale di questa architettura: dispone di otto porte master multifunzione e consente di gestire differenti combinazioni di segnali digitali e dispositivi IO-Link. La protezione IP67 ne consente l’installazione direttamente sul campo, anche in condizioni ambientali gravose tipiche delle macchine utensili.
A valle del master possono essere collegati hub IO-Link per raccogliere ulteriori segnali digitali attraverso un unico collegamento. Questo permette di ridurre il numero di cavi che devono percorrere la macchina e di organizzare i collegamenti in modo più leggibile.
IO-Link aggiunge inoltre un ulteriore livello alla gestione dei segnali: oltre ai dati di processo, rende disponibili informazioni diagnostiche relative ai dispositivi collegati.
La decentralizzazione, quindi, non significa semplicemente spostare gli I/O fuori dal quadro, ma distribuire la gestione dei segnali in funzione della struttura reale della macchina.
Automazione macchine utensili: perché modularità e ordine nel cablaggio semplificano progettazione e manutenzione
L’automazione modulare diventa particolarmente utile quando la configurazione prevista in fase di progetto cambia durante lo sviluppo della macchina.
Può accadere, ad esempio, che emergano quattro o cinque segnali I/O aggiuntivi quando lo spazio disponibile nel quadro è ormai esaurito. In un’architettura completamente centralizzata questo può richiedere nuove schede, ulteriori morsetti e nuove tratte di cablaggio.
Con una struttura decentralizzata, l’ampliamento può invece essere realizzato più vicino al punto interessato: si aggiunge un hub IO-Link, si collegano i nuovi segnali attraverso cavi precablati e si integra il dispositivo nella configurazione della macchina.
Il principio può essere esteso ulteriormente con IO-Link Multiplier. Il dispositivo permette di trasformare una porta master IO-Link già disponibile in quattro porte IO-Link complete, mantenendo per ciascun dispositivo process data, parametri e informazioni diagnostiche.
Questo consente di ampliare un segmento dell’impianto senza introdurre necessariamente un ulteriore master soltanto per ottenere nuove porte.
La modularità, in questo senso, non riguarda soltanto l’hardware. Significa poter organizzare la macchina utensile e la sua automazione in gruppi funzionali più facilmente identificabili, modificabili e replicabili.
Lo stesso principio aiuta anche durante la manutenzione: una diagnostica che arriva al livello del singolo canale permette di circoscrivere più rapidamente l’area interessata da un’anomalia, evitando di cercare il problema lungo l’intera catena di collegamenti.
Dal quadro elettrico al bordo macchina: come ridurre complessità nelle macchine utensili moderne
Decentralizzare non significa necessariamente riprogettare completamente una macchina. In molti casi il passaggio può iniziare da collegamenti relativamente semplici.
Un esempio sono le elettrovalvole. Utilizzare connettori precablati singoli o doppi consente di sostituire parte delle attività di cablaggio manuale con connessioni già predisposte, riducendo i passaggi necessari durante il montaggio e soprattutto il rischio di errori nel collegamento.
Con lo Smart Connector IO-Link, il punto di connessione dell’elettrovalvola diventa inoltre parte dell’infrastruttura dati: il dispositivo integra un’interfaccia IO-Link e permette di rendere disponibili informazioni relative al funzionamento dell’utenza collegata.
La stessa logica può essere applicata ai dispositivi di comando. Le pulsantiere IO-Link Murrelektronik possono essere collegate direttamente a un master IO-Link; sono disponibili anche configurazioni con arresto di emergenza, collegato separatamente all’applicazione safety attraverso contatti dedicati.
Il risultato non è semplicemente “spostare componenti fuori dal quadro”, ma distribuire le funzioni dove vengono realmente utilizzate.
È questo il principio alla base di un’automazione macchine utensili più modulare: ridurre le lunghe tratte punto-punto, creare unità funzionali riconoscibili e lasciare all’architettura lo spazio necessario per evolvere insieme alla macchina.
Investimenti nelle macchine utensili: il ruolo dell’iperammortamento
Il tema dell’ammodernamento delle macchine torna centrale anche alla luce dell’attuale andamento del mercato.
Nel secondo trimestre 2026 l’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili italiane è sceso del 25,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una contrazione del 38,7% sul mercato interno e del 15,3% sull’estero.
Dal 12 giugno l’iperammortamento è però diventato pienamente operativo e UCIMU ha rilevato un primo cambio di atteggiamento degli utilizzatori italiani. La misura sostiene gli investimenti destinati alla trasformazione digitale ed energetica e resterà applicabile agli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028.
In una fase in cui gli incentivi possono favorire nuovi investimenti e interventi di ammodernamento, anche le scelte legate all’architettura di automazione assumono maggiore rilevanza: progettare sistemi modulari e facilmente ampliabili significa predisporre la macchina a evoluzioni future senza dover ripensare ogni volta l’intera infrastruttura elettrica (ed in questo senso, i prodotti Murrelektronik rispondono pienamente ai requisiti per accedere agli incentivi).
Fonte: UCIMU
Un’architettura più modulare con le soluzioni Murrelektronik
In Murrelektronik sviluppiamo sistemi che portano segnali, dati e connessioni direttamente a bordo macchina, con l’obiettivo di rendere le architetture di automazione più decentralizzate e modulari.
Per le macchine utensili, una possibile configurazione parte da IMPACT67 Pro, master IO-Link IP67 con otto porte multifunzione (IO-Link oppure DIO) e diagnostica estesa. In combinazione con i nostri hub IO-Link, permette di raccogliere numerosi segnali direttamente sul campo e ridurre il cablaggio verso il quadro.
IMPACT67 Pro supporta fino a 4 A per porta e integra inoltre informazioni relative a corrente, tensione e temperatura.
Con IO-Link Multiplier è possibile utilizzare una porta master per collegare fino a quattro ulteriori dispositivi IO-Link, mentre i nostri connettori precablati e lo Smart Connector IO-Link permettono di intervenire anche a livello delle singole utenze.
I dispositivi di comando IO-Link completano l’architettura portando pulsanti, segnalazioni e, nelle versioni previste, arresto di emergenza direttamente sulla macchina.
Meno concentrazione nel quadro, connessioni più vicine al processo e una struttura più semplice da ampliare, diagnosticare e mantenere rendono la macchina organizzata in modo intelligente e tecnologicamente aggiornata
Vuoi rendere più semplice e modulare l’automazione delle tue macchine utensili?
Articoli della stessa categoria
Diagnostica industriale: come intercettare i problemi prima del fermo macchina
Quante volte un impianto si è fermato senza alcun segnale d'allarme? Produzione bloccata, tempi di intervento da recuperare e la corsa ad individuare rapidamente l'origine del guasto. È uno scenario che chi lavora in produzione conosce bene, e che nella maggior parte...
Automazione robotica industriale nel welding: come gestire segnali, dati e alimentazione vicino al processo
Nelle applicazioni di saldatura robotizzata, il braccio del robot lavora in un ambiente particolarmente impegnativo. Scintille, sollecitazioni meccaniche e correnti generate dal processo coinvolgono non soltanto l'utensile di saldatura, ma anche sensori, attuatori,...
Connettori di potenza: cosa valutare prima di scegliere una soluzione
Portare energia a motori, azionamenti, moduli I/O e dispositivi installati a bordo macchina può sembrare un'attività lineare. In realtà, scegliere un connettore non adatto alla corrente richiesta, allo spazio disponibile o alle condizioni dell'applicazione può...