Come operano i sistemi di visione nella logistica industriale
Murrelektronik spiega come operano i sistemi di visione nella logistica industriale.
Leggi l’approfondimento e guarda il video con il nostro esperto Luca Sala che risponde.
Infatti la crescita della domanda di beni impone ottimizzazione e velocità delle spedizioni nonché la revisione dei processi produttivi attuali con conseguente efficientamento di impianti e macchine.
Con l’avvento dell’Industria 4.0 e Artificial Intelligence of Things (AIoT), l’impiego di telecamere per l’elaborazione industriale delle immagini è oggigiorno un fattore ormai imprescindibile.
All’interno dei processi di nuova generazione i sistemi di visione hanno un ruolo preponderante.
Inoltre la tecnologia Murrelektronik per i sistemi di visione genera vantaggi grazie all’installazione decentralizzata.
Installazione decentralizzata per i sistemi di visione nel settore della logistica industriale
L’installazione decentrata costituisce, anche per i sistemi di visione, una valida alternativa alle tecnologie attualmente utilizzate perché semplifica i cablaggi e velocizza i tempi di realizzazione e messa in funzione degli impianti.
Pertanto, i vantaggi della decentralizzazione Murrelektronik rappresentano realmente un valore aggiunto, laddove sono presenti più sistemi di visione dedicati alle seguenti applicazioni:
- lettura di codici a barre
- acquisizione delle dimensioni
- monitoraggio dei livelli di riempitura
- tracciamento
- l’identificazione dei pezzi
- controllo qualità
Vediamo nello specifico in cosa consistono le soluzioni per i sistemi di visione.

Tutte le soluzioni Murrelektronik per i sistemi di visione
Le soluzioni per i sistemi di visione Murrelektronik sono composte da una combinazione che può comprendere switch, distributori di segnale e alimentatori da installare direttamente a bordo macchina.
Inoltre la relativa tecnologia di cablaggio e connessioni ad alte prestazioni, completano il pacchetto che Murrelektronik offre per l’implementazione dei sistemi di visione.
Ad esempio per un sistema di visione possono essere utilizzati:
- Xelity Hybrid: lo switch necessario per collegare via Ethernet le telecamere e per fornire l’alimentazione necessaria
- Una Master Box per combinare la distribuzione di alimentazione e segnali trigger/encoder destinata alla telecamera principale
- Un distributore di segnale per fornire i segnali di controllo destinati ai dispositivi slave
- Un modulo certificato NEC CLASS2 per distribuire alimentazione e segnali agli illuminatori.
Vuoi saperne di più? Contattaci!
E se vuoi scoprire ulteriori approfondimenti, guarda il canale YouTube!
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...