Piano di Manutenzione: come svilupparne uno al meglio per il tuo impianto industriale
Stabilire check periodici di un impianto industriale, infatti, permette di ridurre al minimo i fermi macchina e i cortocircuiti. Inoltre, una buona pianifica consente anche di limitare problemi più generali, che potrebbero bloccare completamente la produzione.
A questo punto entriamo nel dettaglio e scopriamo che cos’è un Piano di Manutenzione e come è possibile stilarlo al meglio.
Che cos’è un Piano di Manutenzione in ambito industriale
All’interno di questo documento bisogna notificare azioni quali:
- ispezioni di singole macchine o interi impianti
- re setting di macchinari
- pulizie e regolazioni dell’impianto
Inoltre, è necessario anche annotare tutte le parti utilizzate o rimosse durante i precedenti processi.
Infine, è anche importante spiegare quali apparecchiature sono state sottoposte a manutenzione e dove si trovano all’interno dello stabilimento.
In sostanza, il Piano di Manutenzione dell’impianto è come una tabella di marcia che detta, in modo chiaro e fedele, ciò che è stato e sarà realizzato in termini di manutenzione in un determinato periodo di tempo.
Ciò consente di prendere decisioni in modo tempestivo e più accurato, evitando la necessità di una riparazione di emergenza (manutenzione correttiva non pianificata).
Come si redige un Piano di Manutenzione per i macchinari industriali
Creare un Piano di Manutenzione efficace per il settore industriale è un compito che richiede precisione. Occorre infatti porre la massima attenzione affinché nulla venga dimenticato o lasciato da parte per fretta o superficialità nelle azioni.
Nel pianificare la Manutenzione di un impianto industriale, ciò che conta davvero sono le informazioni, che devono includere:
- quali interventi verranno eseguiti, quando e come
- chi sarà il responsabile dell’esecuzione (con dettagli come nome, funzione, azienda, posizione, ecc.)
- il tempo assegnato a ciascuna fase
- sia i costi dei materiali che quelli dei servizi per ciascuna unità e i costi totali
- i materiali applicati all’opera
- le risorse o gli strumenti che verranno utilizzati
I sistemi di interfacciamento Murrelektronik per la manutenzione industriale
Da sempre Murrelektronik si occupa del mondo industriale e, grazie all’esperienza maturata in tre decenni di attività, abbiamo sviluppato dei sistemi di interfacciamento utili in caso di manutenzione.
In particolare, i nostri sistemi di interfacciamento consentono di mettere in comunicazione con l’esterno tutti i dispositivi contenuti nell’armadio elettrico, mantenendo la continuità di servizio delle macchine.
La nostra linea Modlink MSDD permette un accesso facile al quadro dall’esterno, tramite prese per la corrente, connettori USB, RJ45 e SUB-D. Utilizzando un’interfaccia Modlink è possibile accedere ai componenti interni al quadro elettrico mantenendolo chiuso, evitando in questo modo infiltrazioni di acqua, polvere e agenti esterni. Inoltre, staccando i connettori dall’esterno, è possibile effettuare le manutenzioni di routine in modo semplice e sicuro, ottimizzando così gli interventi pianificati.
Vuoi migliorare il tuo piano di manutenzione? Utilizzando i nostri dispositivi IO Impact e MVK, grazie alla diagnostica integrata è possibile avere uno storico di errori e allarmi, che permette di realizzare un piano di manutenzione più preciso e personalizzato per ogni impianto.
Una delle principali criticità nell’esecuzione di interventi di manutenzione industriale è proprio il fermo macchine, che può comportare danni e perdite economiche ingenti e deve quindi essere evitato grazie ad un’attenta pianificazione e alla giusta dotazione tecnologica.
Vuoi scoprire quali sono i vantaggi legati ai nostri sistemi di interfacciamento?
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...