Mills CNC: la decentralizzazione Murrelektronik per la fornitura di macchine utensili e sistemi di robotica
Mills CNC ha scelto la decentralizzazione Murrelektronik per aumentare l’efficienza dei propri sistemi di automazione.
Mills CNC è un’azienda inglese fondata a Norwich nel 1974.
Fra i vari servizi proposti al cliente ha come core business la fornitura e la manutenzione di macchine utensili a marchio Doosan e una divisione interna specializzata in sistemi robotici industriali e collaborativi.
Entriamo nel dettaglio.
Le esigenze di Mills CNC per i propri sistemi di automazione
L’obiettivo principale di Mills CNC era quello di rendere più accessibile l’automazione attraverso sistemi flessibili e potenti contraddistinti da:
- elevata comprensione
- facilità di programmazione
- messa in funzione rapida
Mills CNC aveva dunque bisogno di un partner in grado di valorizzare i vantaggi delle soluzioni di automazione e di fornire i sistemi e componenti elettrici capaci di aumentare l’efficienza delle celle di produzione.
Cosa ha fatto Murrelektronik per l’automazione della fornitura di macchine utensili e sistemi di robotica Mills CNC
Per Mills CNC sono state determinanti le capacità di Murrelektronik nel comprendere con precisione le proprie necessità. Murrelektronik infatti si è dimostrata capace, fin dal primo momento, di capire le esigenze e le problematiche tipiche sia nel campo della robotica che dell’automazione.
Inoltre, la tecnica di cablaggio a bordo macchina di Murrelektronik ha consentito a Mills CNC di beneficiare di numerosi vantaggi, primo fra tutti il guadagno significativo di spazio e il notevole risparmio di tempo per le operazioni di connessione.
Vuoi sapere di più?
Leggi anche i vantaggi dell’automazione decentralizzata Murrelektronik
Tutte le soluzioni messe in campo da Mills CNC sono caratterizzate da un’elevata customizzazione e dalla compatibilità con i diversi bracci robotici.
Murrelektronik ha proposto il sistema Cube67 per riuscire a portare tutti i dispositivi I/O al di fuori dall’armadio elettrico ed eliminare al contempo tutte le complicate procedure di cablaggio.
Infine, la combinazione delle soluzioni Murrelektronik ha consentito:
- l’eliminazione dell’armadio elettrico
- la semplificazione e riduzione dei collegamenti dati e alimentazione
- un risparmio di tempo e costi per la messa in opera
- aumento del grado di protezione da IP20 a IP67
- una maggiore accuratezza nella diagnostica dei collegamenti
Murrelektronik: il punto di riferimento per la decentralizzazione nei sistemi di automazione
Murrelektronik si pone come punto di riferimento globale per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di soluzioni di automazione decentralizzate.
L’offerta Murrelektronik si articola in:
Le soluzioni Murrelektronik digitalizzano e rendono efficienti automazione e sistemi robotici.
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli della stessa categoria
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...
Segnali analogici nell’automazione industriale: gestione, conversione e alternative intelligenti
La trasmissione dei segnali analogici è uno degli elementi chiave dell'automazione industriale, in quanto consente di raccogliere e trasferire in modo preciso e affidabile tutte le informazioni utili per il funzionamento degli impianti. Dai valori di pressione e...
Manutenzione estiva degli impianti industriali: come ottimizzarla
L’estate non è solo la stagione delle alte temperature, è anche un periodo strategico per dedicarsi alla manutenzione estiva degli impianti industriali, ottimizzando tempi e risorse durante eventuali pause produttive. Umidità, calore e, in alcuni casi, picchi...