L’importanza della tecnologia IO-Link per il settore industriale

n

Categoria: Tecnologia

Pubblicazione: 17 Mar, 2023

Tempo di lettura: 4 minuti

L’ IO-Link è uno degli strumenti più efficienti che consente di convertire le informazioni, dal livello più elementare agli ambienti computazionali.

Nell’ambito di Industria 4.0 è di fondamentale importanza avere un completo controllo dei processi, anche attraverso una comunicazione precisa e puntuale distribuita fra sensori e attuatori fino ai sistemi di controllo e calcolo.

La condizione necessaria affinché IO-Link possa portare benefici tangibili è che tutti i macchinari dispongano delle informazioni in modalità connessa.

In questo articolo Murrelektronik spiega cos’è IO-Link e il suo ruolo all’interno dei sistemi di automazione.

Perché implementare l’IO- Link nei sistemi di automazione

Implementare l’IO-Link nei sistemi di automazione consente di effettuare varie operazioni, anche tramite accesso da remoto, nonché la possibilità di disporre di una quantità di dati preziosi per il monitoraggio dei processi.

In particolare i vantaggi dell’IO-Link sono:

Ciò significa che con L’ IO-Link , l’automazione industriale può raggiungere una maggiore efficienza e produttività e garantire alle aziende la competitività necessaria a rimanere sul mercato.

Collegamenti semplificati

I dispositivi IO-Link hanno una connessione semplificata, in quanto possono funzionare soltanto con tre fili. In questo modo, è possibile impostare uno standard di cavo unico per tutti i sensori che hanno questo tipo di tecnologia. Anche nel caso di sensori analogici, è sufficiente un convertitore analogico digitale IO-Link per implementarlo in rete senza alcun problema.

Possibilità di impostazioni automatiche

Grazie alla comunicazione diretta con il master della macchina, IO-Link permette di salvare qualsiasi parametrizzazione di uno o più sensori direttamente nel master.

Questo comporta che dati e parametri saranno disponibili nei sistemi di controllo a cui si può accedere anche in remoto.

Standardizzazione dei sensori

I sensori IO-Link possono funzionare a seconda delle diverse modalità di rilevamento impostate. Con una rete IO-Link è possibile verificare l’intero pacchetto di impostazioni e la relativa programmazione di ogni singolo sensore.

Inoltre, lo standard IO-Link permette, in relazione alle esigenze, l’ottimizzazione del numero di sensori necessari all’impianto che possono anche essere ridotti in modo significativo.

Diagnostica accurata

I dispositivi IO-Link forniscono anche informazioni diagnostiche come ad esempio:

  • valori di temperatura interna ed esterna delle componenti di un macchinario
  • frequenze di vibrazione
  • assorbimento energetico
  • numero di cicli
  • ore di funzionamento

Con questi valori è possibile predisporre un efficace sistema di diagnosi preventiva che può tradursi nell’azzeramento dei fermi macchina non pianificati e di un allungamento del ciclo di vita utile di ogni singolo macchinario.

Scegli le soluzioni IO-Link di Murrelektronik

Con la sua ampia gamma di dispositivi IO-Link, Murrelektronik offre le migliori soluzioni per l’automazione sicura e profittevole.

Vuoi sapere come Murrelektronik può aiutarti ad ottimizzare i tuoi processi con l’IO-Link? Contattaci!

Articoli della stessa categoria

IO-Link Safety: tecnologia ed estensioni

IO-Link Safety è un'estensione dello standard IO-Link progettata per garantire la sicurezza funzionale nei sistemi di automazione industriale. In particolare, si tratta di una tecnologia che consente la comunicazione sicura tra i dispositivi, migliorando la protezione...

Connettori di potenza per motori: la serie MQ15 di Murrelektronik

Macchine e impianti necessitano di un sistema di distribuzione energetica affidabile, facile da installare e sicuro da utilizzare. I nostri connettori di potenza MQ15, precablati e flangiati, incarnano questa necessità. Progettati per garantire un’installazione sicura...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik