Cos’è l’automazione di processo e quali sono i suoi vantaggi
L’automazione di processo continua ad evolversi e a portare innumerevoli benefici a tutto il settore industriale. Rendere automatico uno o più processi è infatti fondamentale per raggiungere l’obiettivo di migliorare la produttività dell’intero impianto.
L’automazione di processo nasce con l’avvento dell’Industria 4.0 e prosegue la sua evoluzione attraverso l’unione di diverse tecnologie di comunicazione industriale, alcune di ultima generazione.
In questo articolo ti raccontiamo cos’è l’automazione di processo e i vantaggi che derivano dal suo impiego.
Cos’è l’automazione di processo
L’automazione di processo viene applicata nell’industria per migliorare e rendere più efficienti tutti quei flussi di lavoro che per qualsiasi motivo sono ancora svolti in modo meccanico attraverso l’intervento dell’uomo.
Si tratta della logica evoluzione dell’automazione classica, che ha iniziato il suo sviluppo nei primi anni ‘50 del secolo scorso.
Quali sono i principali errori nell’automazione industriale?
Scopri 5 errori da evitare nell’automazione industriale!
Come impostazione, l’automazione di processo è costituita da sistemi di controllo e azione rivolti alla gestione delle macchine e dei flussi produttivi.

Automazione di processo: tutti i vantaggi per le industrie
L’adozione dell’automazione di processo consente di rendere i flussi ancora più efficienti ed economici e allo stesso tempo di eliminare i colli di bottiglia che derivano da schemi e impostazioni di vecchia concezione.
Nel comparto industriale, l’automazione di processo è una realtà ormai consolidata per moltissime aziende poiché impatta in modo significativamente positivo su vari aspetti.
Investire in questa pratica è infatti una scelta consigliabile perché consente di ottenere benefici come:
Aumento della produttività
L’aumento della produttività è uno dei maggiori benefici derivati dall’implementazione dell’automazione di processo.
Questo è possibile perché attraverso sistemi di controllo e gestione i metodi di lavoro saranno sicuramente più accurati e rapidi.
Vuoi migliorare i flussi produttivi della tua azienda?
Scopri come aumentare la produttività con IO-Link di Murrelektronik!
Incremento della competitività
L’incremento della competitività è una conseguenza positiva di una produttività maggiore. Infatti, un flusso di lavoro efficiente e veloce consente di ottenere un vantaggio competitivo significativo sulle altre aziende presenti sul mercato.
Qualità migliore dei prodotti
L’automazione di processo consente anche di minimizzare gli eventuali guasti delle linee produttive, la riduzione degli sprechi di materiale e degli errori di lavorazione. Il risultato sarà quello di avere una cura maggiore su ogni fase produttiva il che porterà all’aumento della qualità di ciò che viene realizzato.
Maggiore sicurezza per i lavoratori
Infine, attraverso l’automazione di processo, è possibile sollevare l’uomo dallo svolgere compiti faticosi, ripetitivi e pericolosi aumentandone la sicurezza sul lavoro. Inoltre, si possono implementare sistemi di sicurezza attiva e passiva per garantire un livello di safety ancora più elevato all’interno degli ambienti.
Il supporto di Murrelektronik per l’automazione di processo
L’esperienza Murrelektronik e l’ampia gamma di soluzioni industriali possono aiutarti ad automatizzare i tuoi processi.
Ad esempio, proponiamo il sistema a bus di campo Cube67 per ottimizzare la supervisione e l’accesso al sistema industriale da remoto.
Il nostro obiettivo è quello di rendere più semplice e rapido comprendere i risultati che derivano dalle strategie intraprese e prendere decisioni più coerenti per il miglioramento del proprio impianto. Attraverso una quantità maggiore di parametri è infatti possibile guidare la produzione e, con sufficiente anticipo, prevedere gli eventuali ostacoli.
Vuoi sapere di più su come possiamo aiutarti nell’automazione dei processi? Contattaci!
Articoli della stessa categoria
TPM per l’industria: i 5 errori più frequenti che compromettono l’efficienza produttiva
Il TPM (Total Productive Maintenance) è un approccio giapponese alla gestione della manutenzione, nato per massimizzare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi e rendere ogni operatore parte attiva della gestione dell’impianto. Analizziamo i cinque errori più...
Rete lineare vs rete ad anello: guida alla scelta per la topologia industriale
La scelta della rete per topologia industriale è una delle decisioni più strategiche nella progettazione di un impianto industriale. Tra le configurazioni più diffuse la rete lineare e la rete ad anello rispondono a esigenze tecniche differenti, che incidono sulla...
Fusibili elettronici: oltre la protezione, controllo attivo e diagnostica per quadri intelligenti
Esistono soluzioni di protezione che permettono di unire sicurezza elettrica e intelligenza operativa nei quadri industriali?I fusibili elettronici rappresentano una risposta concreta a questa esigenza, grazie alla loro capacità di superare i limiti dei sistemi di...