Riduzione dei costi in automazione? Con la progettazione integrata di Murrelektronik risparmiare è possibile

n

Categoria: Tecnologia

Pubblicazione: 3 Giu, 2022

Tempo di lettura: 5 minuti

La progettazione integrata di Murrelektronik ottimizza i processi di automazione attraverso l’adozione di un approccio di sistema che sfrutta la tecnologia di installazione decentralizzata e permette di ridurre o eliminare il quadro elettrico e il cablaggio individuale.

Nel dettaglio, questo approccio “sistemico” e modulare genera principalmente due benefici complementari fra loro:

  • risparmio di tempo
  • riduzione dei costi fino al 30%

Perché scegliere Murrelektronik per l’automazione degli impianti: risparmiare sui costi ed eliminare l’errore

Scegliere la progettazione integrata per l’automazione degli impianti di Murrelektronik riduce i costi ed elimina in prima battuta tutti gli errori tipici dei metodi convenzionali.

Per esempio, tra le problematiche più comuni troviamo:

  • cablaggi costosi
  • difficoltà di modifica ai sistemi
  • inserimento di ampliamenti successivi
  • mancanza di spazio negli armadi elettrici
  • possibili errori di montaggio

Per questo motivo, scegliere la progettazione integrata di Murrelektronik permette:

  • fino al 30% di risparmio sui costi
  • tempi di progettazione ridotti
  • numero di componenti ottimizzato
  • messa in funzione semplice, rapida e a zero errori
  • diagnostica puntuale per massimizzare l’efficienza dei sistemi
  • implementazione delle espansioni di sistema in modo semplice e veloce

L’automazione crea risparmio? Sì con la progettazione integrata di Murrelektronik!

Il risparmio nell’automazione grazie alla progettazione integrata 

La progettazione integrata tiene conto, fin dall’inizio, delle interazioni di tutte le fasi di realizzazione e messa in opera dell’impianto.

Dal momento che sono proprio le prime fasi di progettazione dei macchinari a determinare il 70% dei costi, è importante definire fin da subito la tipologia di installazione per prevedere il grado di efficienza economica.

In campo produttivo si ha sempre meno tempo a disposizione per ideare, installare e collaudare i sistemi di automazione. Poiché anche il tempo è denaro, ridurre la durata della progettazione, della messa in opera e del collaudo permette un significativo risparmio sui costi.

Infatti, con la progettazione integrata, Murrelektronik ti mette nelle condizioni di partire fin da subito con il piede giusto e di avere le idee chiare per ottenere il massimo dall’automazione dei macchinari.

Progettazione integrata: l’automazione globale di Murrelektronik che evita soluzioni isolate per i sistemi modulari

La progettazione integrata rappresenta un approccio che si discosta dai tradizionali concetti d’installazione.
Il motivo è che il metodo di lavoro Murrelektronik agisce direttamente in termini di sistema.
In questo modo, l’azienda evita le soluzioni isolate per studiare un progetto completo fin dalle prime fasi.

In particolare, è bene partire dalla tipologia di sistema e dalla scelta dei componenti che vengono ottimizzati e predisposti in ottica modulare.
Questo metodo è pensato per prevedere qualsiasi ulteriore implementazione.

Il risultato è un risparmio sui costi del 30% che ha un forte impatto anche su tutte le possibili integrazione future.
In definitiva, attraverso la progettazione integrata, si creano sistemi efficienti e funzionali con una messa in funzione rapida, semplice e a prova di errore.

Risparmia tempo e denaro con la progettazione integrata di Murrelektronik, contattaci ora!

Articoli della stessa categoria

Manutenzione estiva degli impianti industriali: come ottimizzarla

L’estate non è solo la stagione delle alte temperature, è anche un periodo strategico per dedicarsi alla manutenzione estiva degli impianti industriali, ottimizzando tempi e risorse durante eventuali pause produttive. Umidità, calore e, in alcuni casi, picchi...

Scopri le categorie del blog

News

Tecnologia

Servizi

L'esperto risponde

Scopri l’eccellenza dei prodotti Murrelektronik